DOCA0224PTBR-02

Visão geral do TeSys island

O TeSys island oferece um sistema conectado e personalizado para o controle e gerenciamento diretos de cargas de baixa tensão. O TeSys island otimiza a disponibilidade dos módulos físicos com recursos integrados de gerenciamento por alarme de prevenção.

O TeSys island destina-se a máquinas de desempenho e alto desempenho com arquiteturas de automação baseadas em redes de alta velocidade que conectam dispositivos a um PLC. As máquinas que operam com altas taxas de produção devem evitar o tempo de inatividade não planejado da produção, o que pode ser extremamente caro. O TeSys island ajuda a reduzir o tempo de inatividade não planejado com manutenção preventiva para que os reparos possam ser concluídos durante uma janela de manutenção programada.

O TeSys island é totalmente integrado ao ambiente de programação do PLC por meio de objetos digitais. O TeSys island está totalmente integrado ao portfólio do EcoStruxure, que combina produtos e pacotes de software em soluções de automação para OEMs e fabricantes de máquinas. O sistema também suporta integração a PLC de terceiros.

Dê sua Opinião
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.