DOCA0224RU-00

История выпуска версий

В приведенной ниже таблице указаны сводные данные о каждой прошивке TeSys island и версии модуля удаленного подключения:

Дата

Версия пакета SEDP

Версия модуля удаленного подключения

Примечание

сентябрь 2021 г.

TeSysisland_002.300.006.sedp

002.300

Выпуск с поддержкой двигателей Даландера и некоторыми усовершенствованиями функций безопасности.

май 2020 г.

TeSysisland_002.200.008.sedp

02.0200

Выпуск с поддержкой расширенных режимов локального управления и их интеграцией с ПО EcoStruxure Machine Expert.

февраль 2020 г.

TeSysisland_002.100.016.sedp

02.0100

Патч версии прошивки 2.1.0.13 с сертификацией Achilles.

январь 2020 г.

TeSysisland_002.100.013.sedp

02.0100

Выпуск с поддержкой связи по PROFINET и PROFIBUS и новыми аватарами. Эта версия прошивки не совместима с библиотекой EcoStruxure Machine Expert.

июнь 2019 г.

TeSysisland_001.100.013.sedp

01.0100

Первоначальный выпуск

Прошивка модуля удаленного подключения

Эта версия прошивки модуля удаленного подключения может использоваться для обновления следующих модулей удаленного подключения TeSys island:

  • TPRBCEIP (Ethernet IP/Modbus TCP)

  • TPRBCPFN (PROFINET)

  • TPRBCPFB (PROFIBUS-DP)

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.