DOCA0224ES-02

Versión 003.000.002

NOTA: Si la actualización de firmware se realiza de 001.100.013/002.100.016 a 003.000.002, es necesario realizarla dos veces:
  1. Actualice de 001.100.013/002.100.016 a 002.200.008/002.300.006.

  2. Actualice de 002.200.008/002.300.006 a 003.000.002.

Nuevas funciones

  • El avatar Interfaz de alimentación con E/S en Optimización de E/S

    La función de Optimización de E/S permite a los usuarios compartir sus dispositivos de E/S entre diferentes avatars y optimizarlos para reducir la cantidad de dispositivos de E/S requeridos por TeSys island.

    El usuario también puede utilizar la función optimización de dispositivos para eliminar permanentemente los dispositivos AIOM/DIOM libres de la configuración de TeSys island.

  • Es posible configurar FLA mediante registros Modbus TCP.

NOTA: Los puertos de E/S predeterminados asignados a un avatar PIM con E/S no se puede eliminar ni optimizar.

Errores corregidos

Al pulsar el botón de emergencia, ningún módulo de TeSys island recibirá alimentación.

Problemas identificados

  •  En la ASIGNACIÓN DE PUERTOS DE E/S, si el tipo de entrada analógica es diferente del tipo de salida analógica y cuando la entrada analógica está conectada a la salida analógica, se produce un evento del dispositivo avatar.

    Solución: Utilice el mismo tipo de entrada analógica y salida analógica.

  • No es posible establecer la comunicación entre Ecostruxure Control Expert y TeSys island si hay 15 o más avatares en una configuración de TeSys island.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.