DOCA0224ES-02

Versión 003.000.001

NOTA: Si la actualización de firmware se realiza de 001.100.013/002.100.016 a 003.000.001, es necesario realizarla dos veces:
  1. Actualice de 001.100.013/002.100.016 a 002.200.008/002.300.006.

  2. Actualice de 002.200.008/002.300.006 a 003.000.001.

Nuevas funciones

  • Optimización de E/S

    La optimización de E/S permite a los usuarios compartir sus dispositivos de E/S entre diferentes avatares y optimizarlos para reducir la cantidad de dispositivos de E/S requeridos por TeSys island.

    El usuario también puede utilizar la función optimización de dispositivos para eliminar permanentemente los dispositivos AIOM/DIOM libres de la configuración de TeSys island.

  • Control local

    La función de control local se amplía a los avatars de categoría segura.

  • Restablecimiento de disparo local

    Introduce la función de restablecimiento local de disparos en el nivel de avatar individual. Sigue siendo posible restablecer disparos en el nivel de TeSys island a través del mando a distancia sigue disponible a través del cuadro de control como antes.

  • Versión de firmware

    La versión de firmware del acoplador de bus coincide con la versión del paquete SEDP.

Errores corregidos

  • El estado de modo local no ha funcionado para la Cinta transportadora de una dirección - Parada SIL, Cat. cableado 1/2, y la Cinta transportadora de dos direcciones - Parada SIL, Cat. cableado 1/2.

  • La carga desde dispositivo no funciona cuando la configuración incluye más de 16 arrancadores SIL.

Problemas identificados

  • Si el tipo de entrada analógica es diferente del tipo de salida analógica y cuando la entrada analógica está conectada a la salida analógica, se produce un evento del dispositivo avatar.

    Solución: Utilice el mismo tipo de entrada analógica y salida analógica.

  • El valor de salida AIOM no coincide con el valor de entrada analógica, cuando la E/S está en bucle y el tipo de salida está seleccionado como (4...20) mA.

    Solución: Utilice el tipo de salida 0...20 mA en lugar de 4...20 mA.

  • Esta versión no es aplicable a los arrancadores SIL.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.