DOCA0224ES-02

Versión 002.300.006

Nuevas funciones

  • El modo de control Dahlander se añade cuando se selecciona Control Dahlander activado como .

  • El Administrador de certificados se añade para configurar el certificado de seguridad en el módulo TeSys island.

  • Mejoras en la ciberseguridad.

  • Cuando el acoplador de bus se encuentra en la IP de recuperación, no se comprobará la dirección IP duplicada.

Errores corregidos

  • La transición entre estados no restableció las entradas lógicas del avatar.

  • El Protocolo de configuración dinámica de host (DHCP) provocó un error grave o un error en el servicio Ethernet si se enruta a través de otro módulo de TeSys island.

  • El acoplador de bus no entró en modo de modo de fallo de alimentación cuando recibió la señal de alimentación de 12 V.

  • La escala de la información de los activos de tensión del módulo de interfaz de tensión (VIM) era incorrecta.

  • Los accesorios DTM no eran correctos para los arrancadores de tamaño tres (mostraban el tamaño de kits 1).

  • La potencia activa total y la potencia reactiva total del avatar de sistema incluyen los avatars sin la supervisión de energía activada.

  • Frecuencia detectada basada en la tensión A-C en lugar de la tensión A-N cuando se configura para una sola fase.

Problemas identificados

  • El estado de modo local no ha funcionado para la Cinta transportadora de una dirección - Parada SIL, Cat. cableado 1/2, y la Cinta transportadora de dos direcciones - Parada SIL, Cat. cableado 1/2.

  • La carga desde dispositivo no funciona cuando la configuración incluye más de 16 arrancadores SIL.

    Este problema existe en todos los paquetes de firmware de TeSys island anteriores.

    Solución: Guarde las configuraciones en SoMove o en el software EcoStruxure Machine Expert y conecte al dispositivo sin usar la Carga desde dispositivo.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.