DOCA0224ES-02

Versión 003.001.001

Nuevas funciones

Disponible en coreano.

Se aplicará la KC (certificación coreana) a las siguientes referencias comerciales:

En alcance

TPRBCEIP

Acoplador de bus Ethernet/IP

TPRBCPFN

Acoplador de bus PROFINET

TPRDG4X2

Módulo de E/S digital

TPRST009

Arrancador estándar de 9 A

TPRST025

Arrancador estándar de 25 A

TPRST038

Arrancador estándar de 38 A

TPRST065

Arrancador estándar de 65 A

TPRST080

Arrancador estándar de 80 A

TPRVM001

Módulo de interfaz de tensión

TPRAN2X1

Módulo de E/S analógico

Fuera del alcance

TPRBCPFB

Acoplador de bus PROFIBUS

TPRPM009

Módulo de interfaz de alimentación de 9 A

TPRPM038

Módulo de interfaz de alimentación de 38 A

TPRPM080

Módulo de interfaz de alimentación de 80 A

TPRSM001

Módulo de interfaz SIL

TPRSS009

Arrancador SIL de 9 A

TPRSS025

Arrancador SIL de 25 A

TPRSS038

Arrancador SIL de 38 A

TPRSS065

Arrancador SIL de 65 A

TPRSS080

Arrancador SIL de 80 A

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.