DOCA0224TR-02

Sürüm 003.000.002

NOT: Yazılım sürümü yükseltmesi 001.100.013/002.100.016’dan 003.000.002’e yapılıyorsa, iki kez gerçekleştirilmelidir:
  1. 001.100.013/002.100.016’dan 002.200.008/002.300.006’ya bir yükseltme yapın.

  2. 002.200.008/002.300.006’dan 003.000.002’e bir yükseltme yapın.

Yeni Özellikler

  • IO Optimizasyonu’na IO ile Güç Arayüzü dahil edildi

    IO Optimizasyonu özelliği, kullanıcıların I/O cihazlarını farklı avatars arasında paylaşmasını ve TeSys island başına gerekli I/O cihazları sayısını optimize etmelerine olanak tanır.

    Kulanıcı, serbest AIOM/DIOM cihazlarını TeSys island konfigürasyonundan kalıcı biçimde uzaklaştıracak olan Aygıt Optimizasyonu özelliğini de kullanabilirler.

  • FLA, Modbus TCP kayıtlarıyla konfigüre edilebilir.

NOT: I/O avatar‘lı PIM için atanan varsayılan I/O bağlantı noktaları kaldırılamaz ya da optimize edilemez.

Düzeltilen Hatalar

Acil durdurma düğmesine basıldığında TeSys island‘da bulunan modüllerin hiçbirinde güç olmayacaktır.

Bilinen Sorunlar

  •  IO BAĞLANTI NOKTASI ATAMASI’nda analog giriş türü analog çıkış türünden farklıysa ve analog giriş analog çıkışa bağlandığında, avatar aygıt olayı oluşur.

    Çözüm: Aynı analog giriş ve analog çıkış türünü kullanın.

  • Bir TeSys island konfigürasyonunda 15’ten fazla avatar varsa Ecostruxure Control Expert ve TeSys island arasında iletişim kurulamaz.

Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.