DOCA0224TR-02

Haberleşme Modülü Yazılım Sürümü Güncelleme İşlemleri

Haberleşme modülü yazılım sürümü, Device Type Manager (DTM) kütüphanesi ya da micro SD kart kullanılarak güncellenebilir. Haberleşme modülü yazılım sürümünü micro SD kart kullanarak güncelleme işlemleri için TeSys island – Sistem, Kurulum ve Çalıştırma Kılavuzu’na bakın.

Haberleşme modülü yazılım sürümünü DTM library kütüphanesini kullanarak güncellemek için aşağıdaki işlemleri kullanın:

  1. TeSys island DTM Library’ni sürün 2.4.2’ye güncelleyin.

  2. SoMove’da (FDT konteyneri) Cihazdan Yükle’yi tıklayarak DTM library kütüphanesi ile TeSys island modülünü bağlayın.

  3. Yazılım sürümü güncellemesini DTM library üzerinde yapın.

  4. TeSys island modülünün bağlantısını kesin.

    NOT: Yazılım sürümü güncelleştirmesini uygulamak için haberleşme modülünü kapatıp açın.
  5. TeSys island sistemi ile bağlanmak için SoMove’da Cihaza Depola’ya tıklayın.

    Sonuç:

    • Haberleşme modülünde yeni DTM library sürümü yapılandırılır.

    • Sistem, en yeni yazılım sürümü ve DTM library ile çalışmak için hazırdır.

Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.