DOCA0161ZH-02

直接旋转手柄

它是断路器的控制手柄。与切换控制一样,它也具有三个同样的位置,即,I (ON)、O (OFF) 和 TRIP。它提供 IP40 和 IK07 保护。它能够保持隔离的适用性,并提供使用挂锁的可选锁定。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.