DOCA0161ZH-02

电子脱扣单元

持续测量流过每个相和中性线(如有)的电流的脱扣单元。对于 MicroLogic,这类测量由内置的电流互感器提供,此电流互感器连接到具有高采样频率的模数转换器。ASIC 将测量值与保护设置持续进行比较。如果超过设置值,则 Mitop 线圈使断路器操作机构脱扣。这种类型的脱扣单元比热磁脱扣单元具有更好的吸合电流和延时设置精度。它还提供种类更多的保护功能。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.