DOCA0161ZH-02

启动电流

三相异步电机的启动特点表现在以下方面:

  • 高浪涌电流,大约 14 x In(持续 10 至 15 ms)

  • 启动电流,大约 7.2 x In(持续 5 至 30 s)

  • 启动时间结束后,回到额定电流

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.