DOCA0161ZH-02

脱扣等级 (IEC 60947-4-1)

脱扣等级决定电机馈电器热保护设备的脱扣曲线。此标准定义了脱扣等级 5、10、20 和 30。这些等级是电机以 7.2 x Ir 的启动电流启动时的最大持续时间(秒),其中,Ir 是电机铭牌上标注的热设置。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.