DOCA0161ZH-02

Ue:额定工作电压

一个电压值,它与额定工作电流一起决定设备的应用,相关测试和使用类别需参考这个值。对于多种设备而言,它通常被表述为相间电压。这个电压是设备使用时可采用的最大持续电压。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.