DOCA0161ZH-02

TeSys GV5 / GV6 设备

描述

TeSys GV5 / GV6 设备为不超过 690 Vac 的交流电源系统提供 150 至 500 A 的电流等级。

TeSys GV5 / GV6 设备适用于以下壳架等级:

  • TeSys GV5 适用的电流等级为 150 至 220 A

  • TeSys GV6 适用的电流等级为 320 至 500 A

TeSys GV5 / GV6 设备具有以下特点:

  • 直接旋转手柄

  • 3 极设备

  • 5、10 和 20 脱扣等级

  • 以下附件为选配附件并且可现场安装:

    • 脱扣线圈

    • 辅助触点

    • 绝缘附件

设备标识

每台设备的商业型号提供以下方面的相关信息:

  • 设备尺寸

  • 设备提供的保护类型

  • 设备的额定电流

  • 设备的分断能力

例如,GV5P 220H 设备的商业型号包含以下信息:

  • GV5:设备为 TeSys GV5 设备。

  • P:设备提供过载和短路保护。

  • 220:设备额定电流为 220 A。

  • H:设备的分断能力为 70 kA(415 Vac 时)。

分断能力

下表显示了 TeSys GV5 / GV6 设备的分断能力 (Ics = Icu) (kA rms):

交流电源系统

TeSys GV5P 150F

TeSys GV5P 150H

TeSys GV5P 220F

TeSys GV5P 220H

TeSys GV6P 320F

TeSys GV6P 320H

TeSys GV6P 500F

TeSys GV6P 500H

230 Vac

85 kA

100 kA

85 kA

100 kA

40 kA

100 kA

40 kA

100 kA

400/415 Vac

36 kA

70 kA

36 kA

70 kA

36 kA

70 kA

36 kA

70 kA

440 Vac

35 kA

65 kA

35 kA

65 kA

30 kA

65 kA

30 kA

65 kA

500 Vac

30 kA

50 kA

30 kA

50 kA

25 kA

50 kA

25 kA

50 kA

660/690 Vac

8 kA

10 kA

8 kA

10 kA

10 kA

10 kA

10 kA

10 kA

标准符合性

TeSys GV5 / GV6 设备符合以下标准:

  • IEC/EN 60947-2 和 IEC/EN 60947-4-1(电机保护断路器)

  • UL 60947-4-1(电机保护断路器)

  • CSA-C22.2 No.60947-4-1(电机保护断路器)

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.