DOCA0161ZH-02

关于本书

文档范围

本指南为使用人员、安装人员和维护人员提供了 TeSys Power - Giga Motor Protection Frame 5 和 Frame 6 设备操作所需的相关技术信息,这些设备系符合 IEC/EN 和 UL/CSA 标准:

  • 在 IEC/EN 标准中,TeSys Power - Giga Frame 5 和 Frame 6 设备是电机断路器。

  • 在 UL/CSA 标准中,TeSys Power - Giga Frame 5 和 Frame 6 设备是手动电机保护器。

在本指南中:

  • “设备”一词涵盖:

    • 电机断路器

    • 手动电机保护器

  • TeSys Power - Giga Motor Protection Frame 5 设备在本指南中称为 TeSys GV5 设备。

  • TeSys Power - Giga Motor Protection Frame 6 设备在本指南中称为 TeSys GV6 设备。

有效性说明

本文档适用于 TeSys GV5TeSys GV6 设备。

在线信息

本指南中的信息可能在任何时候更新。Schneider Electric 强烈建议您通过 www.se.com/ww/en/download 获得最新版本。

本指南中描述的设备技术特性在网站上也有提供。如要在线访问此信息,请访问 Schneider Electric 主页 www.se.com

相关的文件

文件名称 参考编号

TeSys Motor Control and Protection Components Catalog

MKTED210011EN

TeSys GV5P - 电机断路器 (IEC) 和手动电机保护器 (UL/CSA) - 说明书

MFR49208

TeSys GV6P - 电机断路器 (IEC) 和手动电机保护器 (UL/CSA) - 说明书

MFR49209

您可以在我们的网站下载这些技术出版物和其他技术信息,网址是:www.se.com/ww/en/download
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.