DOCA0161ZH-02

瞬时保护 (ANSI 50)

简介

瞬时保护用于保护各种类型的电机应用不受极高强度短路电流的损害。

工作原理

瞬时保护是固定的:吸合电流值由电流额定值 In 决定。这种保护是瞬时的。

脱扣曲线:

项目

参数

描述

E

Ii

瞬时保护吸合电流

Ii 吸合电流值

Ii 吸合电流值为 15 x In(脱扣单元额定电流 In 对应于最大 Ir 设置)。

精确度范围为 +/-15%。

最大分断时间为 30 毫秒。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.