DOCA0161ZH-02

利用直接旋转手柄锁定设备

手柄锁定

使用最多 3 个挂锁(用户自备)锁定手柄。

手柄锁定

挂锁

仅在 O (OFF) 位置挂锁(标准)。

使用最多 3 个挂锁(用户自备)锁定手柄,挂锁的锁钩直径为 5–8 mm (0.2–0.3 in)。

挂锁在两个位置 I (ON)O (OFF) 上(可选)这种锁定方法要求移除、调整和重新安装旋转手柄。

使用最多 3 个挂锁(用户自备)锁定手柄,挂锁的锁钩直径为 5–8 mm (0.2–0.3 in)。

注: 将旋转手柄锁定到 I (ON) 位置并不会禁用设备的保护功能。在发生电气故障时,设备仍会脱扣。解除锁定后,手柄会移动到 Trip 位置。要使设备恢复工作,请遵循复位说明

门锁(MCC 功能)

当设备处于 I (ON) 位置或 Trip 位置时,将门锁定在关闭位置。

有助于防止直接旋转手柄在在门打开时移动到 I (ON) 位置。

危险
电击、爆炸或弧闪的危险
只有具备相应资质的人员才有权禁用门锁。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

当设备处于 I (ON) 位置时,请临时禁用此锁,以便打开门。

禁用此锁时,需要改动旋转手柄。

有关更多信息,请参阅 GHD16295AATeSys GV5 / GV6 - 旋转手柄 MCC 适配板 - 说明书

如果锁具被禁用,则直接旋转手柄的以下功能将变得无效:

  • 锁门

  • 在门打开时防止设备合闸

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.