DOCA0161ZH-02

利用延伸旋转手柄锁定设备

手柄锁定

延伸旋转手柄提供若干锁定功能以:

  • 防止旋转手柄被操作。

  • 防止门被打开。

某些锁定功能可以在不同的应用中被禁用。

手柄可使用最多 3 个挂锁(用户自备)来锁定。

手柄锁定

挂锁

O (OFF) 位置挂锁(标准)。

将旋转手柄挂锁到 O (OFF) 位置并不会防止门被打开。

使用最多 3 个挂锁(用户自备)锁定旋转手柄,挂锁的锁钩直径为 5–8 mm (0.2–0.3 in)。

在两个位置 I (ON)O (OFF) 挂锁(在安装过程中对旋转手柄做出修改后)。

当旋转手柄锁定在 I (ON) 位置时,可以有 2 个选择:

  • 标准情况为门不能被打开。

  • 另一种选择为门未互锁,锁定旋转手柄不会防止门被打开。

使用最多 3 个挂锁(用户自备)锁定旋转手柄,挂锁的锁钩直径为 5–8 mm (0.2–0.3 in)。

注: 将旋转手柄锁定到 I (ON) 位置并不会禁用设备的保护功能。在发生电气故障时,设备仍会脱扣。解除锁定后,旋转手柄会回到 Trip 位置。要使设备恢复工作,请遵循复位说明

门锁(MCC 功能)

标准方式下,延伸旋转手柄在 I (ON) 位置把门锁住。

危险
电击、爆炸或弧闪的危险
只有具备相应资质的人员才有权禁用门锁。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

当设备处于 I (ON) 位置时,请临时禁用此锁,以便打开门。

禁用此锁时,需要改动旋转手柄。

有关更多信息,请参阅:

  • GHD16292AATeSys GV5 - 延伸旋转手柄 - 说明书

  • GHD16320AATeSys GV6 - 延伸旋转手柄 - 说明书

示例:某个应用包含一台用于配电盘进电的设备和若干电机保护设备,这些电机配有安装在同一个门后面的延伸旋转手柄。使用进电设备的旋转手柄将门锁住,可简化配电盘的维护工作。

铅封附件

带有延伸旋转手柄的设备的铅封附件与带有直接旋转手柄的设备的相同

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.