DOCA0161ZH-02

电机馈电器保护

简介

TeSys GV5 / GV6 设备:

  • 为直接在线式电机馈电器和星形-三角形电机启动器提供保护(最常用的电机馈电器类型是直接在线启动式电机馈电器)。

  • 为电机馈电器整合基础保护(过载、短路和相不平衡保护)。

  • 允许保护和协调符合标准 IEC/EN 60947-2 和 IEC/EN 60947-4-1 要求的电机馈电器部件。

  • 用于在两个设备之间设置电机馈电器。

A TeSys GV5 / GV6 设备

B 瞬时保护

C 过载保护

D 接触器

E SDTAM 热故障模块

标准 IEC/EN 60947-4-1 规定的特性

电机馈电器必须符合标准 IEC/EN 60947-4-1 的一般规定,尤其是要符合接触器和电机馈电器保护方面的规定。

在保护方面,此标准规定了:

  • 电机馈电器保护的协调

  • 脱扣等级设置值

  • 绝缘协调

标准 IEC/EN 60947-4-1 所规定的协调

允许两类的协调:1 类协调或 2 类协调。

  • 在 1 类协调中,在以下两个条件下,允许接触器和继电器性能退化:

    • 接触器或启动器对人或设施不存在危害。

    • 在部件受损或被更换后,启动器仍能够正确工作。

  • 在 2 类协调中,在完成了 2 类协调测试之后,如果满足以下条件,则允许稍微焊接接触器或启动器触点:

    • 这些触点容易分离。

    • 控制和保护开关设备能够继续正常工作,无需维修.

为了确保 2 类协调,标准 IEC/EN 60947-4-1 规定了三项 Id 故障电流测试,旨在检查设备在过载和短路条件下是否正确工作。

1 过载区 Id < 10 In

2 预期短路区 10 In < Id < 50 In

3 短路区 Id > 50 In

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.