DOCA0161ZH-02

电机运行状态

简介

一旦电机电流在正向上超过 Ir 吸合电流的 10%,TeSys GV5 / GV6 设备便将应用被视为正在运行。

所考虑的运行状态有两种:

  • 启动状态

  • 稳定状态

启动状态

在满足以下条件时,应用被视为处于启动状态:

  • 开始:一旦电机电流在正向上超过 Ir 吸合电流的 10%,便视为启动状态开始。

  • 结束:一旦 Id 吸合电流等于 1.5 x Ir,且 td 时间延迟等于 10 秒(此参数不可调)。

    超过 10 秒的时间延迟后,不会脱扣。

注: 脱扣单元会忽略次瞬态状态(接触器闭合时产生持续大约 20 毫秒的第一个峰电流)。因此在评估是否已超过 Id 吸合电流时,不考虑这个峰电流。

稳定状态

在满足以下条件时,应用被视为处于稳定状态:

  • 开始:一旦启动结束,便视为稳定状态开始。

  • 结束:一旦电机电流在负向上超过 Ir 吸合电流的 10%,便视为稳定状态结束。

运行图

下图显示启动状态与稳定状态之间的两种过渡情况:

td 结束前电流 I < Id 的运行状态

td 结束时电流 I > Id 的运行状态

A TeSys GV5 / GV6 设备状态(绿色:ON 位置)

B 接触器状态(绿色:ON 位置)

C 电机中的电流

D 运行状态:启动状态(绿色:此状态已激活)

E 运行状态:稳定状态(绿色:此状态已激活)

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.