DOCA0161ZH-02

SDTAM 热故障模块

简介

使用 SDTAM 热故障模块来管理过载引起的脱扣。

SDTAM 热故障模块通过光学链路从脱扣单元接收数据,并使得能够分配两个输出以执行:

  • 过载指示

  • 电机接触器控制

描述

A 输出端子

B SDTAM 热故障模块

C 操作模式调节旋钮

特性

SDTAM 热故障模块输出的特性:

  • 电压:24-415 Vac/Vdc

  • 电流:

    • 活动输出:80 mA 最大值

    • 闲置输出:0.25 mA

安装

用于安装 SDTAM 热故障模块的插槽取决于设备。

TeSys GV5

TeSys GV6

SDTAM 热故障模块使用的插槽与以下部件所用的相同:

  • TeSys GV5 设备中的 MN/UVR 欠压脱扣线圈、MX/SHT 分励脱扣线圈或 OF1 辅助触点

  • TeSys GV6 设备中的 MN/UVR 欠压脱扣线圈或 MX/SHT 分励脱扣线圈

接线图

严格按照接线图连接 SDTAM 热故障模块和两个输出。

图中所示的电路已去电,所有的设备都分闸、连接和储能,且继电器在正常位置。

项目

描述

SD1、SD3

热故障模块输入电源

SD2

过载故障信号输出。此输出在复位前一直保持其状态。

SD4

接触器控制输出

KM1

LC1D 或 LC1F 接触器

KA1

CA2 或 CAD 型控制继电器

输出分配

输出 1 (SD2/OUT1)):常开,指示热故障。

输出 2 (SD4/OUT2):常闭,断开接触器 KM1。

在设备因以下原因脱扣之前,输出应已激活 400 毫秒:

  • 过载或热保护

  • 相不平衡保护

接触器控制

通过输出 2 信号 (SD4/OUT2) 进行的接触器控制能够优化设备工作的持续性,而且还具有以下好处:

  • 降低电机性能退化的风险。

  • 通过输出激活指示应用程序工作异常。异常的操作不是由电机馈电器中的异常或内部故障导致。

  • 此异常操作的原因可能是暂时性的(比如,因压降导致启动时间过长)。

当导致过载或不平衡的原因消失后,设备可以重新通电。

注: 如要控制电流消耗超过 80 mA 的接触器,必须提供控制继电器。

操作模式

SDTAM 热故障模块配备有自动复位延迟设置旋钮。

用于在激活输出后使输出回到其初始状态:

  • 移除模块电源后,手动执行(将 SDTAM 旋钮置于 OFF 位置)。

  • 在某个时间延迟(设置范围为 1 至 15 分钟,以便电机能够冷却)后,自动执行(SDTAM 旋钮置于其中一个时间延迟调节设置处)。

项目

描述

I

电机电流

Output 1

SDTAM 过载故障信号输出

Output 2

SDTAM 接触器控制输出

KM1

电机接触器

Q

TeSys GV5 / GV6 设备

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.