DOCA0161ZH-02

脱扣单元描述

简介

脱扣单元适合用于保护标准应用中的电机馈电器。

为自通风电机计算热脱扣曲线。

调节旋钮和指示灯位于正面。

描述

TeSys GV5 脱扣单元

TeSys GV6 脱扣单元

A LED 指示灯

B 相不平衡

C 附件盖铅封

D 设定范围

E 瞬时保护吸合电流 (Ii)

F 脱扣曲线

G 用于短延时保护吸合电流 (Isd) 的调节旋钮

H 脱扣等级设置

I 用于过载或热保护吸合电流 (Ir) 的调节旋钮

LED 指示灯

脱扣单元正面的 LED 指示灯指示设备运行状态。

LED 指示灯

描述

绿色 READY LED

在电子脱扣单元已做好保护准备时,缓慢闪烁。

红色 ALARM LED

过载温度报警 LED:电机热图像显示的温度超过 Ir 设置的 95% 时,此灯常亮。

设备负载电流高于 30 A 时的 LED 指示功能。

保护功能

下图和下表显示了脱扣单元所执行的保护功能:

项目

参数

描述

可调

缺省设置

SDTAM 激活

A

Ir

过载或热保护吸合电流

0.4 x In

B

等级

脱扣等级

10

C

Isd

短延时保护吸合电流

13 x Ir

D

tsd

短延时保护时间延迟

0.1 s

E

Ii

瞬时保护吸合电流

17 x In

Iunbal

相不平衡保护保护吸合电流

30%

tunbal

启动期间的相不平衡保护时间延迟

0.7 秒

稳定状态下的相不平衡保护时间延迟

4 s

可以在以下页面中详细查看每个功能。

设置保护

使用设备上的旋钮设置过载或热保护吸合电流 (Ir)、短延时保护吸合电流 (Isd) 和脱扣等级 (Class)。

Reflex 脱扣

Reflex 保护系统利用由设备短路压力直接致动的活塞,使设备机械脱扣,从而切断极高的故障电流。这个活塞操作分闸机构,实现超快设备脱扣

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.