DOCA0161ZH-02

脱扣线圈

简介

以下脱扣线圈辅助装置可通过电气脱扣命令远程操作:

  • MN/UVR 欠压脱扣线圈

  • MX/SHT 分励脱扣线圈

注: 建议定期(比如每六个月)测试脱扣线圈的操作。

脱扣线圈辅助装置安装在设备正面下方的盒体中。

描述

MN/UVR 欠压脱扣线圈:

  • 当电压小于线圈额定电压的 0.35 倍时,设备脱扣。

    • 如果电压介于线圈额定电压的 0.35 倍至 0.7 倍之间,则可能(但不是必定)会发生脱扣。

    • 如果电压高于线圈额定电压的 0.7 倍,则不会脱扣。

  • 在电压达到线圈额定电压的 0.85 倍时,设备可以再次合闸。

此类型的脱扣线圈可用于失效保护紧急停止。

MX/SHT 分励脱扣线圈:

  • 当电压超过线圈额定电压的 0.7 倍时,设备脱扣。

  • 通过保持时间不少于 20 毫秒的脉冲型控制信号来操作。

特性

脱扣线圈辅助装置的特性符合 IEC/EN 60947-2 的建议。

接线图

图中所示的电路已去电,所有的设备都分闸、连接和储能,且继电器在正常位置。

MN/UVR 欠压脱扣线圈

MX/SHT 分励脱扣线圈

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.