DOCA0161FR-02

Déclencheur électronique

Déclencheur qui mesure continuellement le courant traversant chaque phase et (le cas échéant) le neutre. Pour MicroLogic, les mesures sont fournies par des capteurs de courant intégrés reliés à un convertisseur analogique-numérique et dont la fréquence d'échantillonnage est élevée. Les valeurs mesurées sont comparées en permanence aux paramètres de protection par le micrologiciel ASIC. Si la valeur d'un paramètre est dépassée, un Mitop déclenche le mécanisme de fonctionnement du disjoncteur. Ce type de déclencheur offre une bien meilleure précision de réglage des seuils et délais de déclenchement que les déclencheurs magnéto-thermiques. Il fournit également une plage plus étendue de fonctions de protection.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.