DOCA0161FR-02

Iunbal : protection contre le déséquilibre de phase ou la perte de phase

Cette fonction de protection se déclenche si les valeurs de courant ou/et le déséquilibre dans les trois phases alimentant le moteur dépassent les tolérances. Les courants doivent être égaux et le déplacement doit être d'un tiers de période. La perte de phase est un cas particulier de déséquilibre de phase.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.