DOCA0161FR-02

Déclencheur voltmétrique (IEC 60947-1)

Dispositif raccordé mécaniquement à un appareil de commutation mécanique (tel qu'un disjoncteur), qui libère les moyens de contention et permet l'ouverture ou la fermeture de l'appareil de commutation. Dans le cas des disjoncteurs, les déclencheurs voltmétriques sont souvent intégrés dans une unité de déclenchement.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.