DOCA0161FR-02

Image thermique du rotor et du stator

L'image thermique modélise le comportement du rotor et du stator d'un moteur, en tenant compte de la hausse de température, causée par les surcharges ou les démarrages successifs, ainsi que des constantes de refroidissement. Pour chaque calibre de puissance de moteur, l'algorithme prend en considération une quantité théorique de fer et de cuivre qui modifie les constantes de refroidissement.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.