DOCA0161FR-02

Uimp : tension de tenue aux chocs électriques

Valeur crête d'une tension d'impulsion de forme et de polarité prescrites que l'équipement est capable de supporter sans défaillance dans des conditions de test spécifiées sur lesquelles les distances de dégagement s'appuient. La tension assignée de tenue aux chocs électriques d'un équipement devra être au moins égale aux valeurs établies pour les surtensions transitoires qui se produisent dans le circuit où cet équipement est installé.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.