DOCA0161FR-02

Appareils auxiliaires électriques

Résumé des appareils auxiliaires électriques

Le tableau suivant indique les appareils auxiliaires électriques qu'il est possible d'ajouter aux appareils. Ils peuvent être installés sur site. Pour plus d'informations, consultez TeSys Motor Control and Protection Components Catalog.

Appareil auxiliaire électrique

Utilisation

Contact auxiliaire OF

Afficher l'état de marche de l'appareil à distance.

Contact auxiliaire SD

Afficher l'état de déclenchement de l'appareil à distance.

Contact auxiliaire SDE

Indiquer que l'appareil s'est déclenché suite à un défaut électrique.

Déclencheur voltmétrique à manque de tension MN/UVR

Déclencher l'appareil lorsque la tension de contrôle chute sous un seuil de déclenchement.

Déclencheur shunt MX/SHT

Envoyer une commande de déclenchement électrique à distance.

Module de défaut thermique SDTAM

Assurer la distinction entre les alarmes et les défauts.

Emplacements pour appareils auxiliaires électriques sur les TeSys GV5

Le tableau ci-après montre les emplacements possibles pour les dispositifs auxiliaires électriques montés dans le boîtier.

Appareil auxiliaire électrique

Emplacement

A

B

C

D

E

Contact auxiliaire OF1

Contact auxiliaire OF2

Contact auxiliaire SD

Contact auxiliaire SDE (avec adaptateur SDE facultatif)

Déclencheur voltmétrique à manque de tension MN/UVR

Déclencheur shunt MX/SHT

Module de défaut thermique SDTAM

NOTE: Il n'est pas possible d'installer tous les accessoires à la fois sur un même appareil. Par exemple, le module de défaut thermique SDTAM utilise le même emplacement que le déclencheur voltmétrique à manque de tension MN/UVR et que le déclencheur shunt MX/SHT.

Emplacements pour appareils auxiliaires électriques sur les TeSys GV6

Le tableau ci-après montre les emplacements possibles pour les dispositifs auxiliaires électriques montés dans le boîtier.

Appareil auxiliaire électrique

Emplacement

A

B

C

D

E

F

G

H

Contact auxiliaire OF1

Contact auxiliaire OF2

Contact auxiliaire OF3

Contact auxiliaire OF4

Contact auxiliaire SD

Contact auxiliaire SDE (avec adaptateur SDE incorporé)

Déclencheur voltmétrique à manque de tension MN/UVR

Déclencheur shunt MX/SHT

Module de défaut thermique SDTAM

NOTE: Il n'est pas possible d'installer tous les accessoires à la fois sur un même appareil. Par exemple, le module de défaut thermique SDTAM utilise le même emplacement que le déclencheur voltmétrique à manque de tension MN/UVR et que le déclencheur shunt MX/SHT.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.