DOCA0161FR-02

Protection instantanée (ANSI 50)

Présentation

La protection instantanée protège tous les types d’applications moteur contre les courants de court-circuit de très haute intensité.

Principe de fonctionnement

La protection instantanée est fixe : la valeur du seuil est déterminée par le calibre In. La protection est instantanée.

Courbe de déclenchement:

Elément

Paramètre

Description

E

Ii

Seuil de déclenchement de protection instantanée

Valeur du seuil Ii

La valeur de seuil Ii est 15 x In (le calibre du déclencheur In correspond au réglage Ir maximum).

La plage de précision est +/-15%.

Le temps maximum de coupure est de 30 ms.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.