DOCA0161FR-02

Verrouillage d’un appareil à commande rotative directe

Verrouillage du maneton

Vous pouvez utiliser jusqu'à 3 cadenas (non fournis) pour bloquer le maneton.

Verrouillage du maneton

Cadenas

Cadenassage (standard) uniquement en position O (OFF).

Verrouillez la commande à l'aide de trois cadenas maximum (non fournis) ayant des manilles d'un diamètre de 5 à 8 mm (0,2 à 0,3 in).

Cadenassage dans les positions I (ON) et O (OFF) (en option). Cette option de verrouillage nécessite le démontage, l'adaptation et la réinstallation de la commande rotative.

Verrouillez la commande à l'aide de trois cadenas maximum (non fournis) ayant des manilles d'un diamètre de 5 à 8 mm (0,2 à 0,3 in).

NOTE: Le verrouillage de la commande rotative en position I (ON) ne désactive pas les fonctions de protection de l'appareil. En présence d'un défaut électrique, il se déclenchera. Au déverrouillage, la commande passe en position Trip. Pour remettre l'appareil en service, suivez les instructions de réarmement.

Verrouillage de porte (fonction MCC)

Bloque la porte en position Fermé lorsque l'appareil est en position I (ON) ou Trip.

Permet d'empêcher le passage de la commande rotative à la position I (ON) lorsque la porte est ouverte.

DANGER
RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ARC ÉLECTRIQUE
Seule une personne habilitée est autorisée à neutraliser le verrouillage de porte.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Il est possible de désactiver temporairement ce verrou pour ouvrir la porte lorsque l'appareil est en position I (ON).

La désactivation de ce verrou nécessite une modification de la commande rotative.

Pour plus d'informations, consultez le document GHD16295AA, TeSys GV5 / GV6 - Plaque d'adaptation pour commande rotative MCC - Instruction de service.

Si le verrou a été désactivé, les fonctions suivantes de la commande rotative directe sont inopérantes :

  • Verrouillage de porte

  • Empêchement de la fermeture de l'appareil lorsque la porte est ouverte

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.