DOCA0161FR-02

Verrouillage d’un appareil à commande rotative prolongée

Verrouillage du maneton

La commande rotative prolongée offre plusieurs fonctions de verrouillage pour :

  • interdire la manœuvre de la commande

  • interdire l'ouverture de la porte

Certaines fonctions de verrouillage peuvent être désactivées sur des adaptations différentes.

La commande rotative peut être verrouillée au moyen de trois cadenas maximum (non fournis).

Verrouillage du maneton

Cadenas

Cadenassage (standard) en position O (OFF).

Le cadenassage de la commande rotative en position O (OFF) n'empêche pas l'ouverture de la porte.

Verrouillez la commande rotative à l'aide de trois cadenas maximum (non fournis) ayant des manilles d'un diamètre de 5 à 8 mm (0,2 à 0,3 in).

Cadenassage (après modification de la commande rotative durant l'installation) dans les deux positions I (ON) et O (OFF).

Deux options sont offertes quand la commande rotative est verrouillée en position I (ON) :

  • Standard : ouverture de la porte verrouillée.

  • Option : la porte n'est pas interverrouillée et le verrouillage de la commande rotative n'empêche pas la porte de s'ouvrir.

Verrouillez la commande rotative à l'aide de trois cadenas maximum (non fournis) ayant des manilles d'un diamètre de 5 à 8 mm (0,2 à 0,3 in).

NOTE: Le verrouillage de la commande rotative en position I (ON) ne désactive pas les fonctions de protection de l'appareil. En présence d'un défaut électrique, il se déclenchera. Lorsqu'elle est déverrouillée, la commande rotative passe en position Trip. Pour remettre l'appareil en service, suivez les instructions de réarmement.

Verrouillage de porte (fonction MCC)

La commande rotative prolongée verrouille la porte en position I (ON) de façon standard.

DANGER
RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ARC ÉLECTRIQUE
Seule une personne habilitée est autorisée à neutraliser le verrouillage de porte.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Il est possible de désactiver temporairement ce verrou pour ouvrir la porte lorsque l'appareil est en position I (ON).

La désactivation de ce verrou nécessite une modification de la commande rotative.

Pour plus d'informations :

  • GHD16292AA, TeSys GV5 - Commande rotative prolongée - Instruction de service.

  • GHD16320AA, TeSys GV6 - Commande rotative prolongée - Instruction de service.

Exemple : Une application comprend un appareil pour l'alimentation d'arrivée d'un tableau de commutation et plusieurs appareils de protection moteur à commande rotative prolongée installés derrière la même porte. Le verrouillage de la porte à l'aide de la commande rotative de l'appareil d'arrivée d'alimentation simplifie le travail de maintenance sur le tableau de commutation.

Accessoires de plombage

Les accessoires de plombage des appareils à commande rotative prolongée sont les mêmes que pour les appareils à commande rotative directe.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.