DOCA0161FR-02

Ouverture, fermeture et réarmement de l'appareil

Ouverture et fermeture en mode local

Pour fermer l'appareil, actionnez la commande rotative dans le sens horaire de la position O (OFF) à la position I (ON).

Pour ouvrir l'appareil, actionnez la commande rotative dans le sens anti-horaire de la position I (ON) à la position O (OFF).

Réarmement après un déclenchement sur défaut électrique

AVERTISSEMENT
RISQUE DE FERMETURE SUR DÉFAUT ÉLECTRIQUE
Ne refermez pas l'appareil sans vérifer et éventuellement réparer l’installation électrique aval.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

L'appareil s'est déclenché sur un défaut électrique et la commande rotative est passée de la position I (ON) à la position Trip.

Réarmement après un déclenchement sur défaut électrique :

Étape

Action

Position

1

Isolez l'alimentation avant d'inspecter l'équipement électrique en aval.

Trip

2

Recherchez la cause du défaut détecté.

Trip

3

Examinez l'équipement en aval et effectuez les réparations nécessaires en respectant les mesures de sécurité préconisées.

Trip

4

Inspecter l'équipement en cas de déclenchement sur court-circuit.

Trip

5

Réarmez l'appareil en actionnant la commande rotative dans le sens anti-horaire de la position Trip à la position O (OFF).

O (OFF)

6

Fermez l'appareil en actionnant la commande rotative dans le sens horaire jusqu'à la position I (ON).

I (ON)

NOTE: Le déclenchement de l'appareil n'élimine pas la cause du défaut détecté sur l'équipement électrique en aval.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.