DOCA0161FR-02

Protection Déséquilibre de phase (ANSI 46)

Introduction

Les déséquilibres des courants phase moteur engendrent des échauffements importants et des couples de freinage pouvant créer des dégradations prématurées du moteur. Ces effets sont amplifiés durant le démarrage : la protection doit être quasiment immédiate.

Description

La protection contre le déséquilibre de phase :

  • Calcule les déséquilibres en courant pour chaque phase, par rapport au courant moyen, exprimés en pourcentage :

  • Compare la valeur du déséquilibre en courant maximum au seuil de protection Iunbal.

Le schéma suivant illustre un déséquilibre positif maximum sur la phase 2 :

Si la valeur maximale du déséquilibre du courant est supérieure au seuil lunbal de la protection Déséquilibre de phase, la temporisation tunbal s’enclenche.

La protection Déséquilibre de phase ne peut pas être désactivée.

La protection Déséquilibre de phase est activée pendant le régime de démarrage et en régime établi.

Principe de fonctionnement

  • La protection contre le déséquilibre de phase (ou la perte de phase) se déclenche si le déséquilibre de courant dépasse le seuil de 30 % Iunbal au cours d'une période tunbal fixe. La durée tunbal diffère selon les conditions d'exploitation du moteur :

    • Phase de démarrage : tunbal = 0,7 s

    • Phase de régime établi : tunbal = 4 s

    La perte de phase est un cas extrême de déséquilibre de phase et entraîne un déclenchement dans les mêmes conditions.

1M Courant moteur

1D Déséquilibre maximum des courants phase moteur

2A Surveillance par la protection Déséquilibre de phase durant le démarrage

Blanc : Non active

Vert : Active

Durant le démarrage :

  • A: Activation de la phase de démarrage.

  • B: Activation de la temporisation de la protection dès le franchissement du seuil.

  • C: Déclenchement de la protection à la fin de la temporisation fixe de 0,7 s.

1M Courant moteur

1D Déséquilibre maximum des courants phase moteur

2B Surveillance par la protection Déséquilibre de phase en régime établi

Blanc : Non active

Vert : Active

En régime établi :

  • A: Activation de la phase en régime établi.

  • B: Activation de la temporisation de la protection dès le franchissement du seuil.

  • C: Déclenchement de la protection à la fin de la temporisation fixe de 4 s.

  • La protection Déséquilibre de phase ne provoque pas de déclenchement si le déséquilibre de courant tombe sous le seuil Iunbal avant la fin de la temporisation fixée.

1M Courant moteur

1D Déséquilibre maximum des courants phase moteur

2B Surveillance par la protection Déséquilibre de phase en régime établi

Blanc : Non active

Vert : Active

  • A: Activation de la phase en régime établi.

  • B: Activation de la temporisation de la protection dès le franchissement du seuil.

  • D: La temporisation est réinitialisée.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.