DOCA0161FR-02

Protection court retard (ANSI 51)

Présentation

La protection court retard protège tous les types d’applications moteur contre les courants de court-circuit.

La protection Court retard laisse passer les courants de démarrage du moteur mais protège les câbles et les dispositifs de démarrage du moteur et évite de les surdimensionner (utile pour les appareils à large plage de réglage).

Principe de fonctionnement

La protection court retard est à temps défini. Elle peut être configurée comme seuil Isd.

Courbe de déclenchement:

Elément

Fonction

Description

A

Ir

Seuil de déclenchement de la protection thermique ou contre surcharge

C

Isd

Seuil de déclenchement de protection court retard

D

tsd

Temporisation fixe de la protection court retard

Valeur de réglage du seuil Isd

Le seuil de déclenchement de la protection court retard Isd se définit à l'aide d'un cadran à plusieurs positions.

La valeur de réglage est exprimée en multiple de Ir.

Étape

Action

1

Réglez la protection long retard d'abord : le réglage du seuil de déclenchement est Ir (A).

2

Tournez le cadran de réglage Isd jusqu'à la valeur souhaitée. La plage de réglage va de 5 à 13 x Ir par pas de Ir.

3

Isd est réglé sur Ir (A) x Isd.

La plage de précision est +/-15%.

Valeur de la temporisation tsd

La temporisation n'est pas réglable.

  • Le temps de maintien est 20 ms.

  • Le temps maximum de coupure est 60 ms.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.