DOCA0161FR-02

Déclencheurs voltmétriques

Présentation

Les auxiliaires de déclenchement par tension suivants sont pilotés à distance par une commande électrique :

  • Déclencheur voltmétrique sur tension insuffisante MN/UVR

  • Déclencheur shunt MX/SHT

NOTE: Il est recommandé de tester le fonctionnement d'un déclencheur voltmétrique à intervalles réguliers, par exemple tous les six mois.

Les auxiliaires de déclenchement voltmétrique sont installés dans le compartiment situé sous la face avant de l'appareil.

Description

Le déclencheur voltmétrique MN/UVR :

  • Déclenche l'appareil quand la tension est inférieure à 0,35 fois sa tension nominale.

    • Si la tension est comprise entre 0,35 et 0,7 fois la tension nominale du déclencheur, le déclenchement est possible mais pas certain.

    • Si la tension est supérieure à 0,7 fois la tension nominale du déclencheur, le déclenchement ne peut pas se produire.

  • Permet de refermer l'appareil lorsque la tension atteint 0,85 fois la tension nominale du déclencheur.

Utilisez ce type de déclencheur pour des arrêts d'urgence en toute sécurité.

Le déclencheur shunt MX/SHT :

  • Déclenche l'appareil quand la tension dépasse 0,7 fois sa tension nominale.

  • Fonctionne par signaux de commande de type impulsions maintenus pendant au moins 20 ms.

Caractéristiques

Les caractéristiques des auxiliaires de déclenchement voltmétrique sont conformes aux recommandations de la norme IEC/EN 60947-2.

Schéma de câblage

Le diagramme est présenté avec les circuits hors tension, tous les dispositifs ouverts, raccordés et armés, et les relais en position normale.

Déclencheur voltmétrique sur tension insuffisante MN/UVR

Déclencheur shunt MX/SHT

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.