DOCA0161ES-02

Interruptor automático (IEC60947-2)

Dispositivo mecánico de conmutación, capaz de crear, llevar y cortar corrientes bajo condiciones de circuito normales; y de crear, llevar durante un tiempo específico, y de cortar corrientes bajo condiciones de circuito anormales específicas como pueden ser los cortocircuitos. Los interruptores automáticos son los dispositivos idóneos para protegerse de sobrecargas y de cortocircuitos. Los interruptores automáticos pueden ser adecuados para el aislamiento, como es el caso de los dispositivos TeSys Power - Giga.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.