DOCA0161ES-02

Contactor (IEC 60947-1)

Dispositivo mecánico de conmutación con una sola posición de reposo, accionado a mano, capaz de crear, llevar y cortar corriente bajo condiciones de circuito normales, incluyendo condiciones de sobrecarga de servicio. Se facilita un contactor para las aperturas y cierres frecuentes de los circuitos en tensión o en condiciones de ligera sobrecarga. Se deberá combinar y coordinar con un dispositivo de protección contra sobrecagas y cortocircuitos, como un interruptor automático.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.