DOCA0161ES-02

Imagen térmica del rotor y del estator

Los modelos de imagen térmica indican el comportamiento térmico de un rotor y estator de un motor, considerando el incremento de temperatura por las sobrecargas o los arranques sucesivos y las constantes de enfriamiento. Para cada potencia nominal del motor, el algoritmo toma en cuenta una cantidad teórica de hierro y de cobre que modifica las constantes de enfriamiento.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.