DOCA0161ES-02

Uimp: tensión soportada al impulso

Valor más elevado de una tensión de impulso, de forma y polaridad prescritas, que el equipo es capaz de soportar sin fallos en las condiciones de prueba especificadas, al que hacen referencia los valores de las tolerancias. La tensión soportada al impulso de un equipo deberá ser igual o superior a los valores indicados para las sobretensiones transitorias que tienen lugar en el circuito en el que está instalado el equipo.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.