DOCA0161ES-02

Apagado del dispositivo

Capacidad de aislamiento

Los dispositivos TeSys GV5 / GV6 ofrecen indicación de contacto positivo y son adecuados para el aislamiento según las normas IEC/EN 60947-1 y 2. La posición O (OFF) del actuador es suficiente para aislar el dispositivo en cuestión.

Las siguientes marcas en la etiqueta de la placa de características indican que el dispositivo es adecuado para el aislamiento:

Para confirmar esta capacidad, las normas IEC/EN 60947-1 y 2 requieren pruebas específicas de resistencia a choques eléctricos.

Los dispositivos TeSys GV5 / GV6 pueden bloquearse en la posición O (OFF) para permitir trabajos con la alimentación aislada según las reglas de instalación. El dispositivo solo se puede bloquear en la posición abierta si se encuentra en la posición O (OFF).

NOTA: El bloqueo de un dispositivo TeSys GV5 / GV6 en la posición abierta basta para el seccionamiento del dispositivo.

Intervención de mantenimiento y reparación en la instalación

PELIGRO
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO
  • Utilice el equipo de protección personal (PPE) adecuado y siga las prácticas de trabajo seguro con aparatos eléctricos. Consulte NFPA 70E, CSA Z462 o el equivalente local.
  • La instalación y el servicio de este equipo solo deberán ser realizados por personal eléctrico cualificado.
  • Desconecte toda la alimentación suministrada a este equipo antes de trabajar en él.
  • Asegúrese de usar siempre un voltímetro adecuado para confirmar que la alimentación está desconectada.
  • Vuelva a colocar todos los aparatos, puertas y tapas antes de alimentar este equipo.
  • Repare la instalación de inmediato si se produce un fallo de aislamiento durante el funcionamiento.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

Apague el equipo antes de realizar cualquier trabajo dentro o fuera de él. En el caso de apagado parcial de la instalación, las reglas de instalación y seguridad exigen un etiquetado y seccionamiento claros de la salida.

Intervención de mantenimiento después de un disparo por defecto eléctrico

ADVERTENCIA
RIESGO DE CIERRE POR DEFECTO ELÉCTRICO
No vuelva a cerrar el aparato sin haber verificado y, si es necesario, reparado la instalación eléctrica situada aguas abajo.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.

En la tabla siguiente se describe el procedimiento que se debe seguir después de un disparo por defecto eléctrico:

Paso

Acción

1

Seccione la alimentación antes de verificar la instalación eléctrica aguas abajo.

2

Busque la causa del fallo detectado.

3

Verifique y, cuando sea necesario, repare los equipos situados aguas abajo.

4

Inspeccione el equipo en caso de disparo por cortocircuito.

5

Vuelva a cerrar el dispositivo.

NOTA: El disparo de una protección no elimina el motivo del defecto detectado en la instalación eléctrica aguas abajo.

Verificación de los ajustes

La verificación de los ajustes no implica tomar ninguna precaución especial. Las verificaciones debe llevarlas a cabo personal cualificado.

Pruebas del dispositivo

ATENCIÓN
RIESGO DE DISPARO IMPREVISTO
Las pruebas de las protecciones solo deberán ser realizadas por personal eléctrico cualificado.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo.

Las pruebas de los mecanismos de disparo deben realizarse tomando las precauciones necesarias:

  • Para evitar interrupciones del funcionamiento.

  • Para evitar acciones inapropiadas o el disparo de alarmas.

Por ejemplo, el disparo del dispositivo con el botón push-to-trip puede generar señalizaciones de fallos o acciones correctivas inapropiadas (como cambiar a una fuente de remplazo).

Ajuste de la unidad de control

ADVERTENCIA
RIESGO DE DISPARO IMPREVISTO O FALLO DE DISPARO
Los ajustes de regulación de las protecciones solo deberán ser realizados por personal eléctrico cualificado.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.

La modificación de los ajustes de la unidad de control requiere un conocimiento profundo de las reglas de instalación y seguridad.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.