DOCA0161ES-02

TeSys GV5 / GV6 Dispositivos

Descripción

Los dispositivos TeSys GV5 / GV6 ofrecen valores nominales de corriente de 150 a 500 A, para sistemas de alimentación de CA de hasta 690 V CA.

Los dispositivos TeSys GV5 / GV6 están disponibles con las siguientes tallas de bastidor:

  • TeSys GV5 para valores nominales de corriente de 150 a 220 A

  • TeSys GV6 para valores nominales de corriente de 320 a 500 A

Los dispositivos TeSys GV5 / GV6 incluyen las siguientes funciones:

  • Mando rotativo directo

  • Dispositivos de 3 polos

  • Clase 5, 10 y 20

  • Los siguientes accesorios son opcionales y se pueden instalar in situ:

    • Bobinas de disparo

    • Contactos auxiliares

    • Accesorios de aislamiento

Identificación del dispositivo

La referencia comercial de cada dispositivo ofrece informaciones sobre:

  • El tamaño del dispositivo

  • El tipo de protección que el dispositivo ofrece

  • El valor nominal de corriente del dispositivo

  • La capacidad de corte del dispositivo

Por ejemplo, la referencia comercial del dispositivo GV5P 220H contiene la siguiente información:

  • GV5: El dispositivo es un dispositivo TeSys GV5.

  • P: El dispositivo ofrece protección contra sobrecargas y cortocircuitos.

  • 220: El dispositivo tiene un valor nominal de corriente de 220 A.

  • H: El poder de corte del dispositivo es 70 kA a 415 V CA.

Poder de corte

La siguiente tabla recoge la capacidad de corte (Ics = Icu) en kA eficaces de los dispositivos TeSys GV5 / GV6:

Sistemas de alimentación de CA

TeSys GV5P 150F

TeSys GV5P 150H

TeSys GV5P 220F

TeSys GV5P 220H

TeSys GV6P 320F

TeSys GV6P 320H

TeSys GV6P 500F

TeSys GV6P 500H

230 V CA

85 kA

100 kA

85 kA

100 kA

40 kA

100 kA

40 kA

100 kA

400/415 V CA

36 kA

70 kA

36 kA

70 kA

36 kA

70 kA

36 kA

70 kA

440 V CA

35 kA

65 kA

35 kA

65 kA

30 kA

65 kA

30 kA

65 kA

500 V CA

30 kA

50 kA

30 kA

50 kA

25 kA

50 kA

25 kA

50 kA

660/690 V CA

8 kA

10 kA

8 kA

10 kA

10 kA

10 kA

10 kA

10 kA

Conformidad con las normas

Los dispositivos TeSys GV5 / GV6 cumplen las normas siguientes:

  • IEC/EN 60947-2 e IEC/EN 60947-4-1 para interruptores automáticos de protección de motor

  • UL 60947-4-1 para interruptores automáticos de protección de motor

  • CSA-C22.2 Núm. 60947-4-1 para guardamotores

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.