DOCA0161ES-02

Protección instantánea (ANSI 50)

Introducción

La protección instantánea protege todos los tipos de aplicaciones de motor contra corrientes de cortocircuito de muy alta intensidad.

Principio de funcionamiento

La protección instantánea es fija: el valor del umbral de disparo se determina mediante la intensidad nominal de la In. La protección es instantánea.

Curva de disparo:

Elemento

Parámetro

Descripción

E

Ii

Disparo de la protección instantánea

Valor de umbral de disparo Ii

El valor de umbral de disparo Ii es 15 × In (el valor nominal de la unidad de control In corresponde al ajuste máximo de Ir).

El rango de precisión es +/-15%.

El tiempo máximo de corte es 30 ms.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.