DOCA0161ES-02

Curvas de limitación

Introducción

La capacidad de limitación de un dispositivo es su aptitud para dejar pasar una corriente, durante un cortocircuito, inferior a la corriente de cortocircuito previsible.

La excepcional capacidad de limitación de los dispositivos TeSys GV5 / GV6 se debe a la técnica de doble corte rotativo (repulsión natural muy rápida de los contactos y aparición de dos tensiones de arco en serie con un frente de onda muy elevado).

Ics = 100% Icu

La excepcional capacidad de limitación de los dispositivos TeSys GV5 / GV6 reduce en gran medida las fuerzas que generan los fallos en los dispositivos.

El resultado es un mayor rendimiento de corte.

En concreto, la capacidad de corte de servicio Ics es igual al 100 % de Icu.

El valor de Icu, definido por la norma IEC/EN 60947-2, se garantiza mediante pruebas que incluyen los siguientes pasos:

  • Interrumpir el circuito tres veces consecutivas con una corriente de defecto igual al 100 % de Icu

  • Verificar que el dispositivo sigue funcionando con normalidad, es decir:

    • Conduce la corriente nominal sin un incremento anormal de la temperatura.

    • Las funciones de protección funcionan dentro de los límites especificados por la norma.

    • La aptitud de seccionamiento no se ve afectada.

Vida útil de servicio más larga para las instalaciones eléctricas

Los dispositivos de limitación de corriente reducen en gran medida los efectos negativos de los cortocircuitos en las instalaciones.

  • Efectos térmicos: Menor incremento de la temperatura en los conductores y, por lo tanto, una vida útil de servicio más larga para los cables.

  • Efectos mecánicos: Reducción de las fuerzas electrodinámicas y, por lo tanto, menor riesgo de contactos eléctricos o deformación o rotura de las barras.

  • Efectos electromagnéticos: Reducción de las interferencias por la medición de dispositivos ubicados cerca de circuitos eléctricos.

Ahorro gracias a la conexión en cascada

La conexión en cascada es una técnica derivada directamente de la limitación de corriente.

Se pueden instalar dispositivos con capacidades de corte inferiores a la corriente de cortocircuito previsible aguas abajo de un dispositivo de limitación.

La capacidad de corte se ve reforzada por la capacidad de limitación del dispositivo aguas arriba.

Por lo tanto, se pueden alcanzar ahorros considerables aguas abajo en equipos y carcasas.

Curvas de limitación de corriente y energía

La capacidad de limitación de un dispositivo se expresa mediante dos curvas que dependen de la corriente de cortocircuito previsible (la corriente que fluiría si no se hubiera instalado ningún dispositivo de protección):

  • La corriente máxima real (corriente limitada)

  • El esfuerzo térmico (A²s), es decir, la energía disipada por el cortocircuito en una condición con una resistencia de 1 Ω.

Esfuerzos máximos permitidos para los cables

En las tablas siguientes se indican los esfuerzos térmicos máximos permitidos para los cables en función de su aislamiento, su conductor (Cu o Al) y su sección transversal (CSA). Los valores de CSA se indican en mm² y los esfuerzos térmicos en A²s.

CSA

Conductor

1,5 mm²

(16 AWG)

2,5 mm²

(14 AWG)

4 mm²

(12 AWG)

6 mm²

(10 AWG)

10 mm²

(8 AWG)

PVC

Cu

2,97 × 104

8,26 × 104

2,12 × 105

4,76 × 105

1,32 × 106

Al

–

–

–

–

5,41 × 105

PRC

Cu

4,1 × 104

1,39 × 105

2,92 × 105

6,56 ×·105

1,82 × 106

Al

–

–

–

–

7,52 × 105

CSA

Conductor

16 mm²

(6 AWG)

25 mm²

(4 AWG)

35 mm²

(2 AWG)

50 mm²

(1 AWG)

PVC

Cu

3,4 × 106

8,26 × 106

1,62 × 107

3,31 × 107

Al

1,39 × 106

3,38 × 106

6,64 × 106

1,35 × 107

PRC

Cu

4,69 × 106

1,39 × 107

2,23 × 107

4,56 × 107

Al

1,93 × 106

4,7 × 106

9,23 × 106

1,88 × 107

Curvas de limitación de corriente

El siguiente ejemplo muestra una curva de limitación de corriente de los dispositivos TeSys GV5 / GV6 en redes de 400/440 V CA

1 GV5P150F/H

2 GV5P220F/H

3 GV6P320F/H

4 GV6P500F/H

Curvas de limitación de energía

El siguiente ejemplo muestra una curva de limitación de energía de los dispositivos TeSys GV5 / GV6 en redes de 400/440 V CA

1 GV5P150F/H

2 GV5P220F/H

3 GV6P320F/H

4 GV6P500F/H

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.