DOCA0161ES-02

Bloqueo de un dispositivo con mando rotativo directo

Bloqueo del mando

Bloquee el mando con un máximo de tres candados (no incluidos).

Bloqueo del mando

Candados

Bloqueo con candado (estándar) solo en la posición O (OFF).

Bloquee el mando con un máximo de tres candados (no se suministran) de un diámetro de 5-8 mm (0,2-0,3 in).

Bloqueo con candado en las dos posiciones I (ON) y O (OFF) (opcional). Esta opción de bloqueo exige la retirada, la adaptación y la reinstalación del mando rotativo.

Bloquee el mando con un máximo de tres candados (no incluidos) con un diámetro del aro de 5-8 mm (0,2-0,3 in).

NOTA: El bloqueo del mando rotativo en la posición I (ON) no inhabilita las funciones de protección del dispositivo. Si se produce un defecto eléctrico, el dispositivo se sigue disparando. En el desbloqueo, el mando se sitúa en la posición Trip. Para volver a poner en marcha el dispositivo, siga las instrucciones de rearme.

Bloqueo de puerta (función MCC)

Bloquee la puerta en posición cerrada cuando el dispositivo se encuentre en la posición I (ON) o en la posición Trip.

Ayuda a impedir que el mando rotativo directo se mueva a la posición I (ON) cuando la puerta está abierta.

PELIGRO
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO
Solo el personal cualificado está autorizado a inhibir el bloqueo de la puerta.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

Es posible inhabilitar temporalmente este bloqueo para abrir la puerta cuando el dispositivo está en la posición I (ON).

Para inhabilitar este bloqueo, es necesario modificar el mando rotativo.

Para obtener más información, consulte GHD16295AA, TeSys GV5 / GV6 - Mando rotativo MCC Placa de adaptador - Hoja de instrucciones.

Si se ha inhabilitado el bloqueo, no se pueden utilizar las funciones de mando rotativo directo siguientes:

  • Bloqueo de la puerta

  • Impedir que el dispositivo se cierre cuando la puerta está abierta

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.