DOCA0161ES-02

Bloqueo de un dispositivo con mando rotativo prolongado

Bloqueo del mando

El mando rotativo prolongado ofrece varias funciones de bloqueo para:

  • Impedir la manipulación del mando rotativo

  • Impedir la apertura de la puerta

Algunas adaptaciones permiten inhibir ciertos bloqueos.

El mando se puede bloquear con un máximo de tres candados (no incluidos).

Bloqueo del mando

Candados

Bloqueo con candado (estándar) en la posición O (OFF).

El bloqueo con candado del mando rotativo en posición O (OFF) no impide que se abra la puerta.

Bloquee el mando rotativo con un máximo de tres candados (no se suministran) de un diámetro de 5-8 mm (0,2-0,3 in).

Bloqueo con candado (después de modificar el mando rotativo durante la instalación) en las dos posiciones I (ON) y O (OFF).

Hay disponibles dos opciones para bloquear el mando rotativo en posición I (ON):

  • Estándar con bloqueo de la apertura de la puerta.

  • Como opción, la puerta no se interenclava y el bloqueo del mando rotativo no impide la apertura de la puerta.

Bloquee el mando rotativo con un máximo de tres candados (no se suministran) de un diámetro de 5-8 mm (0,2-0,3 in).

NOTA: El bloqueo del mando rotativo en la posición I (ON) no inhabilita las funciones de protección del dispositivo. Si se produce un defecto eléctrico, el dispositivo se sigue disparando. En el desbloqueo, el mando rotativo se sitúa en la posición Trip. Para volver a poner en marcha el dispositivo, siga las instrucciones de rearme.

Bloqueo de puerta (función MCC)

El mando rotativo prolongado bloquea de manera estándar la puerta en posición I (ON).

PELIGRO
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO
Solo el personal cualificado está autorizado a inhibir el bloqueo de la puerta.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

Es posible inhabilitar temporalmente este bloqueo para abrir la puerta cuando el dispositivo está en la posición I (ON).

Para inhabilitar este bloqueo, es necesario modificar el mando rotativo.

Para obtener más información, consulte:

  • GHD16292AA, TeSys GV5 - Mando rotativo prolongado - Hoja de instrucciones.

  • GHD16320AA, TeSys GV6 - Mando rotativo prolongado - Hoja de instrucciones.

Ejemplo: Una aplicación incluye un dispositivo para una alimentación entrante de cuadro y varios dispositivos protectores de motor con mandos rotativos prolongados instalados detrás de la misma puerta. El bloqueo de la puerta mediante el mando del dispositivo de alimentación entrante simplifica las intervenciones de mantenimiento en el cuadro.

Accesorios de precintado

Los accesorios de precintado de los dispositivos con mando rotativo prolongado son idénticos a los de los dispositivos con mando rotativo directo.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.