DOCA0161ES-02

Apertura, cierre y rearme del dispositivo

Abrir y cerrar en modo local

Para cerrar el dispositivo, gire el mando rotativo hacia la derecha de la posición O (OFF) a la posición I (ON).

Para abrir el dispositivo, gire el mando rotativo hacia la izquierda de la posición I (ON) a la posición O (OFF).

Rearme después de un disparo por fallo eléctrico

ADVERTENCIA
RIESGO DE CIERRE POR DEFECTO ELÉCTRICO
No vuelva a cerrar el aparato sin haber verificado y, si es necesario, reparado la instalación eléctrica situada aguas abajo.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.

El dispositivo se ha disparado por un fallo eléctrico y el mando rotativo se ha movido de la posición I (ON) a la posición Trip.

Para rearmar después del disparo por fallo eléctrico:

Paso

Acción

Posición

1

Aísle la alimentación antes de verificar los equipos eléctricos situados aguas abajo.

Trip

2

Busque la causa del fallo detectado.

Trip

3

Verifique y, cuando sea necesario, repare los equipos situados aguas abajo siguiendo las precauciones de seguridad.

Trip

4

Inspeccione el equipo en caso de disparo por cortocircuito.

Trip

5

Rearme el dispositivo girando el mando rotativo hacia la izquierda de la posición Trip a la posición O (OFF).

O (OFF)

6

Cierre el dispositivo girando el mando rotativo hacia la derecha a la posición I (ON).

I (ON)

NOTA: El disparo de un dispositivo no elimina la causa del fallo detectado en los equipos eléctricos situados aguas abajo.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.