DOCA0161ES-02

SDTAM Módulo de fallo térmico

Introducción

Use el módulo de fallo térmico SDTAM para gestionar el disparo por sobrecarga.

El módulo de fallo térmico SDTAM recibe datos de la unidad de control a través de una conexión óptica y permite dos salidas asignadas a:

  • La indicación de sobrecarga

  • El control del contactor de motor

Descripción

A Terminales de salida

B SDTAM módulo de fallo térmico

C Conmutador de ajuste del modo de funcionamiento

Características

Las características de las salidas del módulo de fallo térmico SDTAM son:

  • Tensión: 24-415 V CA/V CC

  • Corriente:

    • Salidas activas: 80 mA como máximo

    • Salidas inactivas: 0,25 mA

Instalación

Las ranuras utilizadas para instalar el módulo de fallo térmico SDTAM dependen de cada dispositivo.

TeSys GV5

TeSys GV6

El módulo de fallo térmico SDTAM utiliza la misma ranura que:

  • la bobina de disparo por falta de tensión MN/UVR, el disparo por derivación MX/SHT o el contacto auxiliar OF1 en un dispositivo TeSys GV5.

  • La bobina de disparo por falta de tensión MN/UVR o el disparo por derivación MX/SHT en un dispositivo TeSys GV6.

Esquema eléctrico

Conecte el módulo de fallo térmico SDTAM y las dos salidas respetando rigurosamente el diagrama de cableado.

El diagrama se muestra con los circuitos sin tensión, con todos los dispositivos abiertos, conectados y cargados, y con los relés en posición normal.

Elemento

Descripción

SD1, SD3

Alimentación de entrada del módulo de fallo térmico

SD2

Salida de señal de fallo por sobrecarga. Esta salida mantiene su estado hasta su reinicio.

SD4

Salida del control del contactor

KM1

Contactor LC1D o LC1F

KA1

Relés de control tipo CA2 o CAD

Asignación de las salidas

Salida 1 (SD2/OUT1): normalmente abierta, indica fallos térmicos.

Salida 2 (SD4/OUT2): normalmente cerrada, abre el contactor KM1.

Las salidas se activan 400 ms antes del disparo del dispositivo en caso de:

  • Protección contra sobrecarga o térmica

  • Protección contra desequilibrio de fases

Control del contactor

El control del contactor mediante la señal de salida 2 (SD4/OUT2) optimiza la continuidad del servicio y ofrece las siguientes ventajas adicionales:

  • Menor riesgo de deterioro del motor.

  • La activación de la salida indica que la aplicación no funciona con normalidad. El funcionamiento anormal no es el resultado de una anomalía o fallo interno en el arranque motor.

  • La causa de este funcionamiento anormal puede ser temporal (por ejemplo, una bajada de la tensión que provoque un arranque demasiado largo).

Cuando la causa de la sobrecarga o el desequilibrio ha desaparecido, el equipo puede volver a encenderse.

NOTA: Para controlar un contactor con un consumo superior a 80 mA, es necesario utilizar un relé de control.

Modos de funcionamiento

El módulo de fallo térmico SDTAM dispone de un regulador de configuración para el reinicio automático del retardo.

Para que las salidas vuelvan a su estado inicial tras la activación:

  • Manual (regulador SDTAM en posición APAGADO) tras anular la alimentación del módulo.

  • Automático (regulador SDTAM en una de las configuraciones de ajuste del retardo) tras un retardo (de entre 1 y 15 minutos para dar tiempo al motor a que se enfríe).

Elemento

Descripción

I

Corriente del motor

Output 1

Salida de señal de fallo por sobrecarga SDTAM

Output 2

Salida del control del contactor SDTAM

KM1

Contactor del motor

Q

Dispositivo TeSys GV5 / GV6

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.