DUG_Wiser_Airzone_WH-05

À propos de Airzone Plénum et du système Wiser

IMPORTANT: Airzone est valable pour les clients en France, au Portugal, en Espagne et au Royaume-Uni.

Airzone Plénum est un système de zonage utilisé avec les systèmes de climatisation à conduit d’air, pour gérer la température de chaque zone d’une maison. Le système de climatisation règle la température de l’air et le fait circuler dans la maison, garantissant ainsi un environnement intérieur confortable.
Airzone Plénum est connecté à la pompe à chaleur, ce qui vous permet de définir différents points de consigne de température pour différentes zones de la maison. Cela permet de n’utiliser l’énergie que dans les zones occupées, réduisant ainsi le coût de fonctionnement du système.
À l’aide de l’application Wiser Home, le système Airzone Plénum est connecté à une passerelle Wiser via le Wi-Fi®. Ensuite, la température dans chaque pièce de la maison peut être régulée avec l’application Wiser Home.


Caractéristiques :

  • Fournit les mesures de température dans l’application Wiser Home.

  • Permet de contrôler les points de consigne et les différents modes de fonctionnement du système.

  • Offre la facilité de programmer le chauffage et le refroidissement de plusieurs pièces avec l’application Wiser Home.

  • Optimise votre consommation d’énergie en ajoutant un capteur de fenêtre/de porte ou un capteur de mouvement par pièce.

Pour plus d’informations sur Wiser, reportez-vous à la section Système Wiser - France, Système Wiser - Espagne et Portugal ou Système Wiser - Royaume-Uni selon votre pays.

Avantages :

  • L’application Wiser Home agit comme une interface unique pour gérer les différents dispositifs Airzone.

  • Le système Wiser améliore les capacités de gestion de l’énergie.
    Par exemple, il optimise un climatiseur en fonction des tarifs énergétiques et la meilleure utilisation de l’énergie produite par les panneaux photovoltaïques (PV).

À propos d’Aidoo Pro Wi-Fi® pour climatiseur

IMPORTANT: Aidoo Pro Wi-Fi® est valable pour les clients en France, au Portugal, en Espagne et au Royaume-Uni.

Aidoo Pro Wi-Fi® (appelé par la suite Aidoo) est une solution qui vous permet de contrôler le climatiseur individuel via l’application Wiser Home. Un Aidoo est raccordé à l’unité interne de climatisation et se connecte à l’application Wiser Home via le Wi-Fi.
Vous pouvez contrôler plusieurs climatiseurs à l’aide de l’application Wiser Home.
Avantages de Aidoo :

  • Contrôle à distance du climatiseur à l’aide de l’application Wiser Home.

  • La connexion câblée entre Aidoo et le climatiseur assure :

    • la fiabilité dans le contrôle du climatiseur,

    • l’absence de défaillances de communication et d’activations imprévues.

  • Elle maintient la fonctionnalité de l’onduleur et les niveaux d’efficacité du climatiseur.

  • Aidoo peut communiquer avec l’unité interne de climatisation à l’aide du protocole du fabricant.

    NOTE: Chaque Aidoo est compatible avec un seul fabricant de climatiseur. En fonction de la marque et du modèle de climatiseur, l’installateur doit choisir le bon Aidoo.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.