Création d’un automatisme
- Sur l’écran d’accueil, appuyez sur .
- Appuyez sur
et choisissez l’icône représentant le mieux votre automatisme.
- Saisissez le nom de l’automatisme (A) et sélectionnez l’une
des conditions suivantes à remplir (B).
- Toutes les conditions: Toutes les conditions doivent être remplies pour déclencher un automatisme.
- Toute condition: Une des conditions doit être remplie pour déclencher un automatisme.
- Appuyez sur Ajouter des conditions (C) et sélectionnez l’une des options suivantes (D):
- Changement d’état d’un appareil (choisissez l’appareil)
- ModeAbsence (activez ou désactivez)
- Choisissez un appareil(E) qui définira la condition.IMPORTANT: Si vous avez sélectionné la condition comme Mode Absence et agir en tant que Contrôler un appareil alors cet automatisme remplacera vos paramètres Away Mode.
- Sélectionnez les options que vous souhaitez configurer:
- Appuyez sur (F) et faites glisser la barre coulissante vers le haut/ le bas (G) pour régler la température si besoin, puis appuyez sur Enregistrer.
- Appuyez sur (H) et sélectionnez un mode (Chauffage ou Rafraîchissement) de votre choix et appuyez sur Enregistrer.
- Pour définir une heure précise pour votre automatisme,
appuyez sur Lorsque > Ajouter un
horaire et sélectionnez l’une des options suivantes(I):
- Heure précise de la journée: Lever du soleil, Coucher du soleil, Personnalisé.
- Période de temps: Heure de jour, de nuit, personnalisée.
- Pour ajouter une action, appuyez sur et sélectionnez l’une des options suivantes(J):
- Contrôler un appareil: Sélectionnez un appareil à déclencher.
- Envoyer une notification: Activez la notification pour l’automatisme.
- Activer un moment: Sélectionnez le moment de déclenchement souhaité.
-
Attente: Cette option vous permet d’ajouter un retard dans une séquence d’automatisme. Vous pouvez définir la durée d’attente en incréments de 1heure et 1minutejusqu’à un maximum de 24heures. Cette fonction est utile pour retarder des actions dans un automatisme.
NOTE:-
Vous pouvez ajouter jusqu’à 10actions.
- Par exemple, appuyez sur Contrôler un appareil > Chauffage et sélectionnez l’une des options
suivantes(K):
- Booster
- Point de consigne
- Mode
- Marche / Arrêt
- Appuyez sur Booster pour définir la durée du mode chauffage ou de refroidissement(L).
- Appuyez sur Point de consigne pour régler la température souhaitée(M).
- Appuyez sur Mode pour régler le mode souhaité(N).
- Appuyez sur Marche / Arrêt pour définir l’état(P).
- Encore une fois, appuyez sur Ajouter une action et sélectionnez l’option Attente.
- Faites défiler les minutes et définissez le temps d’attente sur 1minute. Appuyez ensuite sur Enregistrer, situé dans le coin supérieur droit.
- Appuyez sur Sauvegarder.